This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:在电网中性点和直流电容器中点之间使用电容器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1526769/tida-01606-use-of-capacitor-between-grid-neutral-and-mid-point-of-dc-capacitors

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

  

我将使用 TI 提供的 T 型转换器模型。  在电网中性点和直流电容器的中点之间使用一个纳法拉电容器。 我想知道这个电容器在上面的屏幕截图中突出显示的用法。 它用于减少交流/直流模式下的谐波。  我的应用是三相 4 线双向转换器、其中中性线连接到分离电容器的中点、它也应该可以处理负载的不平衡问题。 该电容器为中性点电流提供阻抗、从而导致不平衡负载条件下的电压不平衡、而在整流器模式下、它会降低三次谐波电流、这很有用。 请告知我如何进行设计、以便在逆变器模式下减少整流器模式下的三次谐波、而不会在逆变器模式下的负载不平衡期间导致电压不平衡。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    该电容器用于滤除共模噪声。 我还没有研究 3P4W 配置、因此

    让我与我的团队核实、以获得有关 3P4W 配置的更多反馈。

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    为了使第三个汉字等于零、您可能需要一个额外的电流控制环路、该环路控制共模电流。

    当中性点连接到中点时、标准 dQ 电流控制环路将无法始终成功。

    此外、请考虑不要使用任何类型的空间矢量调制。 这种拓扑无法实现。   

    谢谢

    此致

    Riccardo