This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:建议的分立式器件已停产

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527404/webench-power-designer-suggested-discrete-parts-obsolete

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:

尊敬的团队:我已经意识到我们的 Webench 工具正在推广已采用 NRND 或过时的分立式元件。 为了确保工具中仅包含有源元件、我们多久检查一次这些元件?

下面的屏幕截图。  (红色–已停产,黄色–NRND,绿色–活动)

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您提出这个问题、

    我将与 WENBENCH 团队进行核实并对其进行更新。

    您能给我提供您在 WENBENCH 中所查找器件的链接吗?

    谢谢、此致、

    Moheddin。