This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:双有源电桥电感器电流计算

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520286/tida-010054-dual-active-bridge-inductor-current-calculation

器件型号:TIDA-010054

工具/软件:

您好、  

我正在设计一个双有源电桥 f=100K v1=20 v2=200 和 P=2000。 当我计算得出、得到 Lk=24uH。 如何计算相应的电感器初级电流和次级电流?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。 请参考 设计指南中的公式 (14)。 I1 和 I2 通过公式 (7) 和 (8) 计算。


    此致、

    Andreas