This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010954:访问 TIDA 固件

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527691/tida-010954-access-to-the-tida-firmware

器件型号:TIDA-010954

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我的客户 1 周多前就提出了访问 TIDA-010954 的问题。 您能告诉我需要多少时间、或者他需要做些什么才能访问它。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    通常需要 1-2 个工作日。 我在内部回答了你,你可以对请求粉色。

    谨致问候、Seva。