This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:SR 电路板的原理图可能存在问题

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1529994/pmp41037-there-may-be-something-wrong-with-the-schematic-of-the-tida-sr-board

器件型号:PMP41037

工具/软件:

我在 CAD/CAE 符号的 zip 文件中找到了 SR 板设计文件。 我有一个问题:为什么次级侧的变压器会短路、从而 使变压器失去功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是变压器绕组板、也就是围绕变压器铁芯的绕组线圈。