This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:有关在模型 Composer GUI 中使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测时提供示例数据的培训

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527633/tmdscncd28p55x-about-training-with-example-data-at-model-composer-gui-under-arc-fault-detection-using-embedded-ai-model

器件型号:TMDSCNCD28P55X
主题中讨论的其他器件:TIDA-010955

工具/软件:

大家好、我了解了该器件的设计指南以及在使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测方面的应用。

此器件由 TIDA-010955 和控制卡 C2000 组成。

我在模型编写器中使用 TI 提供的示例数据训练了 3 个模型、如下所示。 (可在“使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测“文档 6.2 数据上传中找到)

 ArcFault_model_200

2. ArcFault_model_300

3. ArcFault_model_700

然而、当我仅使用直流电流源进入 CT(引脚 J8)进行测试时、300 和 700 模型显示“ 电弧 “(甚至在模型编写器 GUI 中) 而不会产生电弧

您能否介绍一下这些型号在 TI 的测试环境中是否正常工作?

如果可以提供生成示例数据时的测试环境、例如逆变器的开关频率... 等

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、成宇

    在模型训练之后、Edge AI Studio 提供了 3 组测试向量和黄金输出。 当相应的测试向量用作输入时、您能否检查模型输出是否与黄金输出匹配? 用户指南中介绍了使用测试向量进行测试的程序。

    谢谢

    埃米尔