This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:与 PMP21529 4 开关降压/升压双向 DC-DC 转换器的 MCO 控制电流

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527098/pmp21529-current-controling-with-mco-of-pmp21529-4-switch-buck-boost-bi-directional-dc-dc-converter

器件型号:PMP21529
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具/软件:

PMP21529 4 开关降压/升压双向直流/直流转换器的输出电流能否 I²C 在两个方向上使用 MCU 通过 I ² C 或 SPI 进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21529 中的现有代码不支持此功能、但您可以通过开发您自己的代码来添加此功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着 UCD3138 控制器 IC(包括一个完全可编程的 31.25MHz 、32 位 ARM7TDMI-STM 处理器)可以通过 I2C 或 UART 与外部 MCU 通信、并且还可以配置为在运行该器件时设置电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查并告诉您谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何类型的参考代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarathunga、

    请接受我朋友的申请、这样我就可以分享一些 I2C 和 SPI 示例代码。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接把示例给您打乱了。