This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:工具在 Windows 11 中确实存在一些问题。

Guru**** 2582685 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505145/pspice-for-ti-tool-has-some-problems-with-windows-11-for-sure

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好:

我在 Windows 11 Pro PC 上使用我的普通帐户(不是管理帐户)安装了该工具、我只能从带有启动工具选项的最终安装屏幕中使用一次。  退出后、我无法使用此正常帐户运行该工具。  它总是给我这个愚蠢的许可证未找到错误。

然后我使用管理员帐户安装,然后我只能使用该管理员帐户运行它,这是非常不方便的。

是否有解决方案、因为必须为每个帐户单独安装该工具。 正常帐户仍然不起作用。

这是一款 Windows 11 Pro PC。  一个很难开始的操作系统。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    在您的常规帐户中、请按照此主题创建日志文件并与我们共享。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1396889。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您对此文件有写入权限吗?

    C:\Users\normal_acct\AppData\Roaming\Cadence\VBL\TI_Pspice_231\license\license.txt

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我通过我的普通账户拥有对它的完全权限。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许可证文件中有一行

    daemon cdslmd ./cdslmd

    我搜索了驱动器 cdslmd.exe 没有这样的文件

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    是否可以尝试在此用户帐户中以管理模式运行安装程序?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱锦昌

    我也尝试过这种方法、然后我就没有权限了。  请记住、这是一个非管理员的普通用户帐户。   

    或者安装只能对具有管理员功能的帐户正常工作吗?  如果是这种情况、则 TI 需要解决这个问题。   

    所以有这种限制是非常可笑的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    所有 Cadence-TI 文件都不需要安装管理员权限、但可能会附带系统库/设置。

    请分享这些文件吗?

    C:\Users\normal_acct\AppData\Roaming\Cadence\VBL\TI_Pspice_231\license\license.txt

    C:\Users\admin_acct\AppData\Roaming\Cadence\VBL\TI_Pspice_231\license\license.txt

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何共享文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4135.license.txt

    这适用于正常帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6574.license.txt

    这适用于管理员帐户。  “你听我说。“  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们应该这样做。

    我们来看看。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您是否会尝试使用管理模式在您的正常账户中运行 PSpice for TI?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您有机会尝试一下吗?

    原因是根据正常帐户中的日志文件、您无法访问许可证文件:

    2025年04月23日 21:44:26 (pid-18488-18740):(VBL) 将内容写入文件到“C:\Users\normal_acct\AppData\Roaming\cadence\VBL\TI_PSpice_231\license\license.txt“
    2025年04月23日 21:44:26 (pid-18488-18740):(VBL) 无法打开文件“C:\Users\normal_acct\AppData\Roaming\cadence\VBL\TI_PSpice_231\license\license.txt“。 错误代码:<5>
    我希望以管理模式运行将提供所需的权限。
    谢谢、
    Jc.