This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:支持 USB PD 的便携式太阳能移动电源

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL, TPS25750, BQ25798, TPS25751, TIDA-050047, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527189/tida-050047-portable-solar-power-bank-with-usb-pd

器件型号:TIDA-050047
Thread 中讨论的其他器件:BQ25798、USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 、TPS25750、 TPS25751TPS2121

工具/软件:

您好:

此参考设计涵盖了许多我想做但不包含太阳能充电的事情、BQ25798 应能够进行 MPPT 太阳能充电、但我没有看到如何将太阳能电池板纳入此设计中。 是否可以修改它以启用太阳能充电?

我的系统要求:

太阳能阵列应具有约 25W 的峰值功率。 电池在 3.7V 时的电池电量至少应为 3000mA、而在 3.7V 时的电池电量不应超过 10000mA。 (重量受限)

移动电源应该能够为设备充电并通过 USB-USB PD 充电。 太阳能充电器控制器应使用 MPPT 算法。

在最好的情况下、不需要编程(例如通过 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 进行配置)

您是否有任何能轻松满足此要求的解决方案? 我当时正在查看参考设计和评估板、但没有涵盖我的特定用例。

谢谢

Ondrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ondrej:

    BQ25798 具有分数开路 MPPT 功能(根据电池板采样的 VOC 定期复位 VINDPM=MPPT *%)、可通过对 EN_MPPT 位的 VOC 写入来启用。  EN_MPPT 位在 WD 计时器到期、完成 POR 或电池电压放电至 MINSYS 电压以下时复位。  因此、对于纯太阳能应用、至少必须修改 USB-C PD 固件以设置 EN_MPPT = 1。  如果允许电池放电至低于 MINSYS 电压、理想情况下、固件还 需要检测到该事件、并在电池充电至高于 MINSYS 时重写 EN_MPPT=1。  

    我将再重新分配给 USB-C PD 团队进行评价。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ondrej:

    在 USB-C PD 方面、有几条注释。

    1. 任何新设计都不应使用 TPS25750。 我们正在更新 CHG-EVM (TIDA-050047) 以支持 TPS25751、这是一种引脚对引脚的替代产品。
    2. TPS25751 需要在启动时加载外部固件映像。 这可能来自 EEPROM、也可能是 EC/MCU 可通过 I2C 对器件进行编程。 CHG-EVM 使用 EEPROM。 外部映像由 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 生成、如下所示  必需。
    3. CHG-EVM 系统的设计采用 TPS25751 通过 I2C 控制 BQ25798。 TPS25751 可配置上电时的初始设置、并在提供供电和受电时适当配置 BQ 器件。 它不支持对 MPPT 功能进行编程。
      1. 因此、我们不建议您使用 TPS25751 作为 BQ25798 的 I2C 控制器、而是使用您自己的 EC/MCU 进行控制。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    感谢您的答复。

    因此、如果我很清楚这一点、我可以使用类似于 TIDA-050047 的设计、但使用 TPS25751 和我需要使用外部微控制器来控制 TSP25751 和 BQ25798。 TI 是否提供支持 USB-MPPT PD 和 MPPT 的不同充电器?

    此致、
    Ondrej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ondrej:

    我支持 PD 控制器产品、没有同时支持两者的器件。 我不确定电池充电器产品系列、因此会将此主题发送回 BQ 团队。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ondrej:

    BQ25798 是您的最佳选择。  另一个客户不使用 BQ25798 的 ACDRV1/2 在不同的 USB-C 和太阳能电池板输入源之间切换外部背对背 FET、而是使用 TPS2121 MUX IC。   

    此致、

    Jeff