This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:热阻信息

Guru**** 2584555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527286/lm70880-thermal-resistance-information

器件型号:LM70880

工具/软件:

数据表上有两个热阻值。

哪一个更符合热仿真?

谢谢、

更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    JESD51-7 将更加准确、从而实现热仿真。 18.7C/W 基于我们的 EVM 板。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但使用 JESD51-7 的值、热仿真显示温度非常高、Iout=4A、50Vin 和 12Vout、大约 170°C。 您是否有 LM70880 的热测量数据或热仿真数据? 如果您有任何疑问、可以与我们分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quckstart 计算器可以计算给定输入和输出规格的结温以及 IC 到 PCB 的热阻。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢您、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    只需登记一下、看看是否有任何其他问题。 如果未解决、请点击“已解决“关闭该主题。

    Ben