This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:Altium 工程文件和评估板订购

Guru**** 2584145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1523509/tida-010949-altium-project-files-and-eval-board-ordering

器件型号:TIDA-010949

工具/软件:

我没有看到此评估板提供的 Altium 工程文件。 我看到了 Gerber、PDF 等 是否提供 Altium 工程?  
评估板是否可供销售? 如果是、我可以提供购买链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确定了 Altium 工程文件。 部分在我的监督下、部分是 TI IMO 给我贴上的错误标签、但可以查阅 CAD/CAE zip 文件: https://www.ti.com/lit/zip/tidmdj6 

    如果有、我仍需要确定构建的硬件以进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justen:

    很抱歉晚才回复。

    是的、Altium 文件称为 CAD/CAE 文件。

    对于硬件、请联系贵公司的销售部门/FAE、因为这不是用于销售设计的 RTM。

    谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    今天的问候!

    我们目前无法为以下所述器件采购样片。 我们还联系了 Wurth、但由于这是定制器件、他们无法进一步提供样片或支持。

     

    序号

    名称

    标量

    数据值

    器件型号

    这种规格

    说明

    软件包参考

    6.

    t1.

    1.

     

    070-7148.

    Wurth Elektronik

    EP7 8 端子、SMT、水平

    9.78/9.5/10.54 毫米

     

    因此,我们恳请您分享详细的技术规格或图纸。 这将有助于我们与供应商就定制化的可能性展开讨论。

     

    期待您的支持。

     

     

    此致

    Sandhya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandhya:

    当然、有关该 XFMR 的规格、请参阅下图。 该 XFMR 专为 Flybuck 拓扑而设计。 为非隔离式 5V 和 2 个隔离式 5V 电源轨供电。 尺寸约为 10*10mm。 请注意、应尽可能减小漏电感。

    使用 LMR36520 设计隔离式降压 (Fly-BuckTM) 转换器(修订版 A)

    使用 LMR38020 设计隔离式降压转换器

    谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    感谢您的及时回复!

    此致

    Sandhya.