This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:我们是否需要两个交流电压测量电路?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531153/tida-010210-do-we-need-two-voltage-measurement-circuits-for-ac

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

尊敬的团队:

为什么交流侧需要两个电压检测电路、一个在逆变器电感器之后、另一个在电网侧? 我们是否可以在逆变器/电网电感器之后使用一个电压检测电路进行闭环?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    如设计指南中所述、通过启用继电器两侧的测量功能、控制系统可以在连接之前锁定电网电压和频率、从而防止出现任何不匹配问题。 但是、单个电压检测也可以实现、具体取决于用例。  

    谢谢、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    如果采用固定电压和频率设计、我们是否可以使用单电压检测?

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    是的、它可以通过单个电压检测来完成。

    谢谢、

    Veda