This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30092:Altium 原理图和 PCB 设计文件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, PMP30092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531144/pmp30092-altium-schematic-and-pcb-design-files

部件号:PMP30092
主题中讨论的其他器件:UCC28633、

工具/软件:

通过查看 PMP30092 160W 采用 UCC28633 的初级侧调节反激式参考设计的 PDF 文档、该设计似乎是使用 Altium 制成的。

这些设计文件 (SchDoc 和 PcbDoc) 是否可用作进一步开发的起点?

提前感谢、

此致、

Maarten Klinker

MKEE