This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:顶部驱动器上的双 VCC 连接?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520209/pmp23421-dual-vcc-connection-on-top-driver

器件型号:PMP23421

工具/软件:

大家好、我正在使用此参考设计 (PMP23421)、可以看到顶部驱动器使用外部隔离式电源(见原理图 U108 -> UCC3420)。

1.-为什么需要连接下部驱动器的 HB 和 HS、在这种情况下、除了数字隔离器 (U100 -> ISO6521REU) 外、还使用外部隔离源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的答复。 该设计需要提供以下选项:使用隔离式偏置或来自低侧 GaN FET 的自举。