This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:PMP23454 中空载条件下的最小输出电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528848/pmp23454-minimum-output-voltage-under-no-load-condition-in-pmp23454

部件号:PMP23454

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估用于电池充电器应用的 PMP23454 参考设计。

根据测试报告、此设计在涓流充电模式下支持 0V 至 12.5V 的输出电压范围、在充满电模式下支持 7.5V 至 22.5V 的输出电压范围。 虽然我们已经从波形部分中确认、在 165mA 负载的涓流充电模式下可以实现 0V 输出、但我们想确认以下几点:

在空载条件下(0A 输出电流)、是否可以将 LLC 输出电压 (LLC_Vout) 设置为 0V?
具体来说、在没有连接负载的情况下、输出能否可靠地调节至 7.5V 的下限、甚至调低至 0V?

非常感谢您对这一点的确认。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    是否有任何更新?

    此致、
    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    PMP23454 的 LLC 功率级旨在支持低至 7.5V 的 LLC 最小输出电压。 由于此设计中不使用辅助电源、因此它无法支持低至 0V、这是因为变压器产生的初级侧偏置电压会变得过低。 但是、LLC 在空载时可以执行 7.5V 而不会出现问题。

    此致、

    Ben Lough