This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:空载条件下的最小输出电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1529437/ucc25660-minimum-output-voltage-under-no-load-condition

器件型号:UCC25660
主题:PMP23454LM317 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估用于电池充电器应用的 PMP23454 参考设计。

根据测试报告、此设计在涓流充电模式下支持 0V 至 12.5V 的输出电压范围、在充满电模式下支持 7.5V 至 22.5V 的输出电压范围。 虽然我们已经从波形部分中确认、在 165mA 负载的涓流充电模式下可以实现 0V 输出、但我们想确认以下几点:

在空载条件下(0A 输出电流)、是否可以将 LLC 输出电压 (LLC_Vout) 设置为 0V?
具体来说、在没有连接负载的情况下、输出能否可靠地调节至 7.5V 的下限、甚至调低至 0V?

非常感谢您对这一点的确认。

此致、
Conor