This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:射频到光转换方案

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1529429/tida-01573-rf-to-optical-conversion-scheme

器件型号:TIDA-01573
Thread 中讨论的其他器件: LMG1020

工具/软件:

以下是我对光纤射频信号传输的要求

  1. 核心功能

    • 传输  100MHz 射频信号  需要多长时间  1550nm 光纤

    • 2MW 光输出功率  具有±5%的稳定性

  2. 关键约束条件

    • 无偏置 T 型 : PCB 上的直接 RF+DC 求和比任何外部求和模块都好

    • 无 TEC :仅被动散热管理,应用不需要一个

    • 造成很大影响 :完全集成的设计,最优

TI 是否提供了类似的解决方案、我也找不到任何参考设计  

我成功地借助 TI 解决方案和完整的 TI 工具链设计了 RF Rx 和 TTL Rx 以及 TTL Tx、但通过光纤发送射频有点棘手、我卡住了并需要一些参考

注意:这里的信号是射频、而不是 TTL 或 LVDS、就像我看到的大多数参考设计中关于激光雷达或光纤 Gbpgs 发送器的信号一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您希望发送哪种类型的射频信号? AM、FM 还是逻辑?

    您可以尝试通过调整 TIDA-01573 来驱动光纤发送器激光器。 如需了解更多解决方案、请参阅 光学网络 IC 产品页面。 https://www.ti.com/interface/optical-networking-ics/overview.html

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我想发送一个模拟 AM(调幅)射频信号、 激光二极管的光输出强度应与模拟射频电压成比例变化(例如 100MHz 正弦波)。 这适用于必须(尽可能)保持振幅和相位的线性射频光纤应用“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     TIDA-01573 中的 LMG1020 具有逻辑控制的输入、因此为了接受和发送模拟信号、需要将其配置为 D 类放大器。

    模拟激光驱动器或放大器可能更适用。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMG1020 是一款高速 GaN FET 驱动器、旨在接受数字(逻辑电平)信号、而不是模拟信号。

    您的意思是说、我需要  使用 LMG1020 为了传输模拟信号、我需要将模拟波形转换为 A 脉宽调制 (PWM) 数字 D 类表示 、然后使用滤波重建模拟形状? 这个想法很好、但一种 进行电流幅度调制的方法非常麻烦且效率很低

    我可能需要去做  直接电流注入 与这些方法相比、TI 是否已经/已经在光纤应用上实施了此类模拟/射频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、LMG1020 无法直接接受模拟输入信号。

    我不知道是否有任何现有的 TI 光纤射频参考设计、但 TI 有许多高频光纤激光驱动器。

    https://www.ti.com/interface/optical-networking-ics/overview.html

    谢谢您、

    Walter