This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00002:00002

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530652/tida-00002-00002

器件型号:TIDA-00002
主题中讨论的其他器件:TMS470R1B1M

工具/软件:

我们需要在计算模块 SOC 的存储器使用量方面提供支持。

RAM/ROM 中使用的存储器段。 如何进行计算。

需要完整的说明和方框图来显示 RAM/ROM 中包含哪些段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yatindra、

    遗憾的是、不再支持此参考设计、唯一可用的数据可以在参考设计产品文件夹中找到。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00002

    如果您对 MCU 有特定问题、我建议您专门发布一个适用于 TMS470R1B1M 处理器的新 E2E 问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用