This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1CEVM:DS90UB983-Q1CEVM

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531598/ds90ub983-q1cevm-ds90ub983-q1cevm

器件型号:DS90UB983-Q1CEVM

工具/软件:

您好:

我一直使用 DS90Ux983-Q1CEVM、根据用户指南、该器件不支持 DP AUX 通道上的 EDID 功能。 它规定、除非允许绕过 EDID 检测并支持强制自定义分辨率输出、否则无法使用标准 PC DisplayPort 源。

但是、我注意到 DS90Ux983-Q1CEVM  包含 AT24C02D EEPROM、我想知道这是否可能用于存储和提供 EDID 文件。
我使用 与显示面板对应的 2K EDID 文件刷写了 EEPROM。 刷写过程无错误地完成、并验证了内容。 但是、系统的行为仍然不像源检测到 EDID、这让我认为可能需要进行额外的配置或寄存器设置才能启用此功能。
请确认:
  1. DS90Ux983-Q1CEVM 上的 EEPROM 可用于将 EDID 信息提供给源?
  2. 如果是、需要哪些配置或寄存器设置来启用或激活此行为?
再次感谢您的支持、

Kareem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kareem:

    将此 98x 器件技术讨论移至内部、请随时通过 E2E 上的 DM 或在 m-bolante@ti.com 上与我联系。

    我将就其中任何一个选项对此作进一步的详细解释。

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kareem:

    我直接回复了您,如果您尚未收到此消息,请告诉我 — 我现在将关闭此主题。

    谢谢、

    Miguel