This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530182/pspice-for-ti-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

II 无法安装 pspice TI 程序崩溃并显示错误。要检查指示路径中不存在的日志文件、请参阅附件。 我还发送扩展名为.txt 的.ini 文件,其中表示系统不兼容,但在我的 PC WIN 11 企业是 installed.e2e.ti.com/.../0131.0x0409.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您在上面发布的文件的完整路径名称是什么?

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路径中的 0x0409.ini:c;\cadence \pspiceti\pspiceti\software

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PC 上没有这条路径。 安装程序版本是什么?

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统语言是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    请按照以下 stape 创建调试文件:

    1. 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
    2. 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待错误消息、然后检查是否创建了文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“。
    3. 共享文件  LicLog.txt
    4. 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。

    最后一步很重要、因为只要设置变量、LicLog.txt 就会不断增长。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4555.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们来看一下。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、这是我们的防火墙阻止下载。 谢谢 JC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好消息!

    谢谢、
    Jc.