This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20497:隔离型反激式升压参考设计

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20497, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492222/pmp20497-isolated-flyback-boost-query

器件型号:PMP20497
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具/软件:

您好、

我们计划根据 PMP20497 设计使用 LM5022、将 12V 转换为 56V (2A)、以提供 PoE PSE 隔离式电源。

TI 是否有任何这方面的计算文档? 如果是、请分享。

我们特别要查找与 TI 的 PD 模块设计文档(随附 FYR)类似的设计规格表、其中详细说明了计算方法。

如果没有这样的文档、请尽可能使用类似的设计指南。

谢谢

e2e.ti.com/.../poe-pd-design-guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu、遗憾的是、我们没有专门针对此参考设计的文档;但是、我建议使用 下面 LM5022 产品页面的设计计算器。 它们有一个用于反激式。

    https://www.ti.com/product/LM5022#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwin:

    感谢您的答复。

    我们是否可以购买 PMP20497 模块进行验证? 如果无法购买、TI 是否可以在可故障分析的基础上提供该模块?

    我们恳请您对此提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ananthu、深入探究后、很遗憾、我们 不再拥有此参考设计的硬件;但是、您应该能够使用光绘文件和 BOM(可从 PMP20497 产品页面下载)。 这应该可以帮助您组装/组装 PCB。 如果这对您造成的不便有帮助、请告诉我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwin:

    感谢您的建议、我们计划制造几块电路板进行验证。

    我们对变压器组装有一个疑问。 图片显示了穿孔组件中的不匹配情况。 我们还使用同一个变压器。

    我们是否需要处理这个问题? 不匹配的原因是什么? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设计文件中观察了一个 CO 布局、一个用于 PA4826、一个用于 PA4621。 最后、该参考设计使用了 PA4826、如您参考的图片所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwin:

    感谢您的支持。

    我注意到在测试报告中、热图像在 2A 电流下达到 100°C 15 分钟。

    我计划为这一部分设计一个散热器、但该报告没有清楚地指出最高的热量的确切来源。

    我假设它在 MOSFET 周围 (或者)、是否也是变压器/ IC?

    请确认哪些元件具有最高发热、因此我们可以相应地设计散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    我建议使用与功率级相关的冷却元件。

    初级钳位:D5、D4

    变压器:T1

    初级 FET:Q2、Q3

    初级缓冲器:C14、R8、R100

    感测:T2

    整流器:D1

    次级缓冲器:R1、R101、C1

    输出电感器 L1

    它们与热像图中的暗红色完全对应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwin:

    您是否有 PA4621 变压器的数据表? 如果可用、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ananthu ,因为这不是从脉冲在网络上发布,我们不能分享它。 我建议联系您的脉冲联系人以获取数据表。 如果您遇到问题、我们可以离线讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darwin:

    我们通过脉冲进行检查以获取数据表。

    在进行验证的同时、我们制造了 PCB、在组装过程中、我们注意到一些 BOM 和 PCB 封装不匹配。
    例如、BOM 中列为 0805 的一些元件在 PCB 上看起来是 0603。

    该主板的 BOM 是否有任何未反映在技术文档中的修订?
    如果是、您能检查并分享更新后的 BOM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ananthu、深入查看原理图后、看起来这位设计人员在现有的 PCB 旧版本 (REVA) 上构建了原理图 (RevB)。 原理图上的注释表明、任何高于 99 的引用指示符都已添加到该电路板上。 遗憾的是、并未为 RevB 原理图创建 RevB PCB、因为只是稍作修改、不需要全新的 PCB。  

    RevB 原理图和 BOM 是正确的有效解决方案(反映在测试报告的性能数据中)。 但是、您似乎需要做一些小的调整 、并将原理图差异修改到 PCB 中。