This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:空载时的输出电压范围

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1529997/pmp23454-output-voltage-range-when-no-load

部件号:PMP23454

工具/软件:

尊敬的团队:

我能否知道空载条件下的输出电压范围?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    以下是空载条件下的输出纹波:

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回答、但我们想了解@空载条件下的输出电压范围、比如 10V 到 40V 等...这有道理吗?

    此致、
    Yuto   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    测试报告仅显示我共享的内容。 我将不得不与 PDS 检查它们是否有其他条件的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢、请检查并更新给我。

    此致、
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    PMP23454 可在 0V 至 22.5V 的空载下进行调节。  

    此致、

    Ben Lough