This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:TPS62932DRLR

Guru**** 2767305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532096/tps62932-tps62932drlr

器件型号:TPS62932

工具/软件:

请提供易燃性详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanket:  

    TPS 系列设备的设计符合或超过 UL 94 V-0 易燃性标准、这表示材料在点火后 10 秒内将停止燃烧、并且不会滴漏可能点燃其他材料的燃烧颗粒。  

    请参阅: 半导体质量认证与标准

    此致、

    Gautam