This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:即插即用操作的安全建议

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531892/tida-010933-safety-suggestions-for-plug-and-play-operation

器件型号:TIDA-010933
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

是否可以即插即用地测试此电路板? 您建议在代码或硬件中实施哪些安全措施?

此致、

Juan Luera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    我想向您提供反馈、了解这是一种参考设计、应按照 Digital SDK pdf 文件中的建议对其进行测试。  

    您应该能够在以下文件夹中找到测试过程:  

    TI\c2000\C2000Power_SDK_5_05_00_00\solutions\tida_010933\docs Ware_Digital

    谢谢

    此致

    Riccardo