This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01362:硬件可用性

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8376, DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531589/tida-01362-hw-availability

器件型号:TIDA-01362
主题中讨论的其他器件:DRV8376DRV8313

工具/软件:

您好、

是否有可用于客户演示的备用硬件/板?

然后我就回去了

谢谢

文森佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vincenzo:

    通常、我们在实验室中唯一负责处理的电路板是 EVM、即使是这样、我们通常也不会将这些电路板分发出去、因为它们已经过修改或测试。

    我可以问为什么他们对 DRV8313 而不是 DRV8376 感兴趣?

    无论哪种方式、都可在此处订购 EVM:

    https://www.ti.com/tool/DRV8313EVM

    https://www.ti.com/tool/DRV8376EVM

    此致、

    Yara