This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01620:我可以在不进行任何硬件更改的情况下使用 TUSB1044 吗?

Guru**** 2918420 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532586/tida-01620-can-i-use-tusb1044-without-any-hw-changes

器件型号:TIDA-01620
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1044TUSB544

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我可以在不进行任何硬件更改的情况下使用 TUSB1044 吗?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、只要 TUSB1044 具有相同的尺寸和封装、它就应与 TUSB544 引脚对引脚兼容。

    谢谢、

    Ryan