This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:适用于 300kHz PWM 下三相 ANPC 的微控制器选择

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532649/tida-010210-microcontroller-selection-for-3-phase-anpc-with-300khz-pwm

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

您好、

我从事三相 ANPC 逆变器应用。 当 PWM 为 300kHz 且所需的 EPWM 通道为 18 时、哪款微控制器适合此应用。

此外、如果 EPWM 通道增加到 36、则合适的微控制器。 请推荐这两种情况下的微控制器。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    如果通过逻辑端口遵循 TIDA-010210 中实现的配置、则每个相位一个低频 PWM 单元和一个高频 PWM 单元都需要用到这些逻辑端口。  

    基本上、每相两个 PWM 单元、从而产生 6 个 PWM 单元。  

    建议使用集成 CLB、避免使用外部逻辑端口。  

    与 PWM 单元相关、由于您以 300kHz 进行切换、因此采用高分辨率 PWM 单元可能会更好。

    例如、您可以使用一个 可支持多达 12 个 PWM 单元的 TMS320F28P55x。 此外、此 MCU 还具有 CLB、这对于此拓扑非常有用。  

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我有几个问题。

     适用于 ANPC 的 TIDA-010210 应用手册 修改的外部高频 开关方法。 在某些地方、这种方案似乎在非传统的情况下发生了变化。  这种非常规的受限开关方法可以使用 12 个 PWM 通道和逻辑门来实现、从而为 ANPC 产生总共 18 个 PWM 信号。 然而、根据我的分析、它会产生更多的损耗。   我们需要使用不同的开关方法、例如全路径开关。 这需要 18 个高分辨率 PWM、而无需使用任何逻辑门。 如果成本不是问题、  您能建议使用任何能够生成 18 个高分辨率 PWM 的微控制器吗?

    2.由于需要软件认证,我们想避免 CLB 的另一个原因。 如果我正确理解 CLB、它就像一个小型 FPGA、如果我们使用、我们需要针对它进行单独的软件认证。

    PWM 分辨率随着开关频率的降低而降低、因此我们至少需要 512/1024 个步进。 您可以推荐能够在 300kHz 开关频率下提供此分辨率的微控制器吗?

    4.关于闭环电流监测,微控制器必须在以大约 150kHz 的采样频率读取通过 ADC 的电流并在最小 PWM 占空比(如 3ns )内更新 PWM 占空比后,计算闭环功能。 请查看以下电流矢量处理示例。

    我的假设是否正确? 您能推荐一款能够满足上述所有要求的处理器吗?

    谢谢、

    Namita