This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:F280039C 中的 SVPWM 和中点控制配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532687/tida-01606-svpwm-and-middle-point-control-configuration-in-f280039c

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

我正在使用 F280039C 控制卡以及今年早些时候购买的 10kW TIDA-01606 E5 版本。

用户指南中提到:

“可以使用空间矢量调制以及直流链路电容器的中点控制。 请注意、电网的中性点必须与电网断开。 通过更改以下用户设置参数、可采用两种新的控制技术:
–#define TINV_third_harmonic_injection_status TINV_third_harmonic_injection_enable
–定义 TINV_Middley_point_control_status TINV_Middley_point_control_enable“

我有几个问题:

  1. 如果我启用三次谐波注入和中点控制、这是否意味着逆变器将从 SPWM 切换到 SVPWM 控制?

  2. 三次谐波注入和中点控制是否可以独立使用?

  3. 在问题 2 之后、如果它们可以独立使用、这两种技术是否仍然需要断开电网中性与电源卡中性线的连接? 如果零线断开、在这种情况下 PLL 将如何工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    按照您可以找到我的答案。

    1) 是的,正确。 从理论上讲、这更多地是第三个谐波注入算法、而不是空间矢量调制。 另一方面、它们的工作方式是相同的。

    2) 是的,它可以

    3) 如果你把电网的中性点连接到中点,没有任何共模电流控制,你会看到电网电流的巨大失真。 原因是 DQ 电流控制环路不存在共模电流。 因此建议您需要增加一个控制环路。  

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    因此、如果我启用中点电压控制或三次谐波注入、是否意味着我只能对输入或输出使用三相三线配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 PFC 模式下、三相整流是否被视为一种 Vienna PFC?
    我注意到、在一些在线型号中、电网中性点未连接到电源卡。
    在用户指南中、是否所有 PFC 模式测试都是使用三相三线系统执行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使禁用了三次谐波注入、支持软件也无法处理中性连接。  

    我建议您始终运行中点电压控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Vienna 整流器中、只有 6 个电源开关和 6 个二极管。 在 T 型转换器中、有 12 个功率器件。  

    在整流模式下运行 Vienna 和 T 类型时、产生的主要区别是同步整流功能。 基本上、效率(尤其是在轻负载条件下)可以提高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我可以说 T 型 PFC 用 SiC MOSFET 的有源导通取代了 Vienna PFC 中二极管的无源导通时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、启用中点控制后、是否需要将中性点与电网断开?