This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:TIDA-00173 相关问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, UCC28711, LMS33460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521375/tida-00173-tida-00173-related-questions

器件型号:TIDA-00173
主题中讨论的其他器件: UCC28711LMS33460

工具/软件:

您好、Jerome。

感谢您回答 Ryu 的问题。

我是 Ryu 的客户经理。  

事实上,我问了更多的问题柳,一些问题柳已经回答了我。

不过、他建议我直接在 E2E 中提出一些问题、因为 TI 工程师预计会更快地给出更好的答案。

然后、我想首先提出一个问题。

我无法理解如何从下面得出 (TIDA-00173 中的公式 14)。  

我已经查找了基本的 R 和 L 关系方程和公式、但仍不清楚该方程是如何推导的。

抱歉、您能告诉我这个方程 是如何推导的吗? 这将非常有助于理解 5.2.6 电流检测。

*如上所述、TIDA-00173 涉及 10 ~ 15 个问题。

 但是、将每个问题单独上传到 E2E 对我来说有很多工作要做。

 同样、我想 TI 工程师很难单独回答每个问题。

 然后、我能否在 Excel 中创建一个约 10 至 15 个问题的列表并将其上传到 E2E 系统? 然后我可以从那里获得 TI 工程师解答的清单吗?

 我感谢你提前答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshihiro、

    TIDA-00173 的公式 14 来自第 21 页 UCC28711 数据表中的公式 27:

    UCC2871x 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器数据表(修订版 C)

    我将在其他问题上离线联系您。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerome-San、

    我已经阅读了 TIDA-00173 文档(高达 5.2.7)以及相关的 UCC2871X 数据表、并附上了我不理解的要点的 Excel 摘要。感谢您的答复。

    这不是所有问题的结尾。  我想通过阅读 TIDA-00173 5.2.8 或更高版本、UCC2871X 和 LMS33460 数据表来解决我的问题。

    因此、我稍后会有更多问题。我现在正在阅读 TIDA-00173 5.2.8 或更高版本、但我仍然有一些问题。我将在明天后按顺序进行展示。

    我们目前根本不知道会有多少个问题、但一般而言、如果您能阅读 TIDA-00173 的五章内容、则会知道其中有多少个问题。我们将通过 time.e2e.ti.com/.../To_5F00_Texas-Instruments_5F00_E2E-_5F00_QandA_5F00_TIDA_2D00_00173_5F00_chapter5_5F00_and_5F00_schematics_5F00_and_5F00_UC28711_5F00_LMS33460.xlsx 与您联系、提供工作评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerome-San  

    感谢您的快速操作。

    我很感谢。

    (以下评论是对 Jerome 给我的直接电子邮件的回应。)

    我正在等待电源设计专家的联系。

    此致、

    坂岛俊宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerome-San、

    我很抱歉迟交有关此事的答复。

    我检查了 UCC28711 数据表第 21 页上的 (27) 公式。

    但是、我不明白为什么(KLC(系数)* RS1(电阻)* RCS(电阻)* td (Time)* NPA(匝数比=系数))/ LP(电感)等于 RLC(电阻)。

    这可能是一个基本公式。 但是、如果你能回答我的问题、我将十分感激。