This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31349:与 LMG2100 配合使用时 LM5148 的 PFM 功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, PMP31349, LMG2100R044, PMP31344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528668/pmp31349-pfm-ability-of-lm5148-when-used-with-lmg2100

部件号:PMP31349
主题中讨论的其他器件:LM5148PMP31344

工具/软件:

您好、

我正在努力创建一个具有 24-60V 输入、12V 输出、5A 连续电流和 20A 峰值电流的降压转换器。 主要介绍 PMP31349 参考设计。 我在设计中想知道、为什么 LM5148 的 SW 节点直接连接到 GND、并且未连接到 LMG2100 GaN 半桥产生的 SW 节点。 在该设计中、设置为仅在 PFWM 下运行、出于效率方面的要求、我希望启用 PFM、因为这需要轻负载效率、  

1) 是否可以连接它们?
2) PFM 或二极管仿真是否可以与外部 FET 驱动器配合使用且未连接 SW 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、目前正在调查此问题、如有问题、我们将发布答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您联系我们。

    在此设计中、 我们将 LM5148 的 SW 节点连接到 GND、以便向 LMG2100 半桥的 HI 引脚提供逻辑电平(以 GND 为基准)栅极驱动器信号。

     如果您将其连接到实际的 SW 节点、您的 HO/HI 信号将以 SW 节点为基准。 如果您使用单独的开关、这将是正常的、但如果您使用 LMG2100 半桥 、则此操作是无效的:请参阅器件数据表 LMG2100R044 100V、35A GaN 半桥功率级数据表(修订版 B)中的建议运行条件表。

    我已经在内部进行了检查、我们认为 在将 SW 节点连接到 GND 时 PFM 模式应该仍然可用。 但是、我们尚未在此配置中测试 PMP31344 电路板。 该设计在 PFM 模式下运行时也应得到适当的验证和优化。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 将开关节点接地以在这种情况下更有意义。 我会在我的电路板上进行试验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    团队已经进行了进一步调查、我们 相信我们可以确保在建议的配置下正常运行 (GaN 的 PFM 模式和 SW 节点短接至 GND 的 LM5148)。

    因此、不建议使用建议的配置。

    使用 PMP31349 原理图时、最好选择 FPWM 模式。

    谢谢、

    Stefano