This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:需要用于 EVCC 的 PLC 通信解决方案

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1529490/tida-010239-need-plc-communication-solutions-for-evcc

器件型号:TIDA-010239
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好团队:

我的一位客户正在探索 可用于 EVCC 控制器中的 PLC 通信的解决方案。  

他们想、使一个解决方案类似于下面链接中的解决方案:

充电模块 E•chargebyte.com

 

我随附了他们的要求 SOR 、请告诉我们所有 PLC 模块都可用于此目的、我们是否有最符合他们要求的参考设计。

e2e.ti.com/.../SOR-_2D00_-CCS2-Controller.pdf

此致、

Jinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinesh:

    要根据 SOR 和 Chargebyte 模块总结客户的要求、他们需要:

    • ISO15118/IEC61851 支持、这意味着电力线通信收发器 (PLC)、控制引导和接近引导电路
    • 用于与电子控制单元通信的 CAN 接口
    • RS232、用于对 EVCC 控制器进行监测和控制
    • 热管理,我假设监控充电插头内的触点的温度。
    • 具有 12V 输入的电源
    • 拔块锁定控制

    我们目前正在开发满足所有要求的参考设计。 前端控制器(等效于 Chargebyte 模块)基于 MSPM0、支持分别根据 IEC 61851 和 ISO 15118 进行交流和直流充电。 ISO 15118 软件栈在 Linux 上的 Sitara MPU AM62L 上运行。 由于该参考设计尚未公开、我将每封邮件向您提供该信息。

    控制引导的设计参考可在 TIDA-010239 中找到、它还展示了所需的电源 (12V 至+/–12V、3.3V、5V) 和管道锁定解决方案。

    此致、

    Simon