This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:询问 TPS61040QDBVRQ1 的 IMDS 注册情况

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532422/tps61040-q1-inquiry-regarding-imds-registration-for-tps61040qdbvrq1

器件型号:TPS61040-Q1

工具/软件:

我们计划注册您的产品 TPS61040QDBVRQ1 在中 IMDS(国际材料数据系统)

您能否告知我们启动此部件的 IMDS 注册的程序?

如果我们提供公司 IMDS ID、您的团队是否能够代表我们注册数据?
我们希望您对此进行确认。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是技术支持。 如果您需要商业支持、请联系对贵公司负责的 TI FAE 或 Sale。 谢谢。