This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:无工程调试问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531155/pmp23338-project-less-debug-issue

器件型号:PMP23338

工具/软件:

你(们)好  

我尝试在没有任何项目的情况下运行无工程调试。 请访问https://www.ti.com/video/6369936052112。 快速提示:如何调试没有项目的程序',我构建一个相同的 ccxml 测试文件。  

但当我点击启动无工程调试时,如图所示:   . 调试会话继续运行。 点击“Stop"按钮“按钮时、它会显示“Request 2 cancelled on connection close“和“There is already an Code Composer debug session running“、除非我关闭 CCS、否则无法停止运行。 我没有将任何设备与计算机连接。 有人知道问题是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tete:

    启动无工程调试时、它将显示正在运行、然后显示断开连接状态。 我认为您的 GEL 文件可能有问题。 您当前使用的是哪个版本的 CCS? 您是否可以尝试在器件也连接到 PC 的情况下启动无工程调试

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter。  

    版本为 20.1.1。 连接设备时出现同样的问题。 我从视图中选中了“GEL Files“、窗口中没有任何内容。 “要填充此视图、请确保已启动调试会话并在“线程视图“中选择了目标。“ 但我已经启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tete:

    您的硬件设置是什么样的? 您是否在 PMP23338 系统中使用了 F280039C controlCARD?

    您能否在尝试启动无工程调试时确保 C2000 已通电? 您是否能够通过 USB-C 连接独立测试 controlCARD  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。 我还不知道原因。 但我更改为 CCS 12.1 版本、我的工程现在可以正常运行。