This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010954:TIDA-010954

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41131, TIDA-010954, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533382/tida-010954-tida-010954

器件型号:TIDA-010954
主题中讨论的其他器件:PMP41131LMG3100R017

工具/软件:

你好

我们正在启动一个用于 BESS 应用的单相逆变器新项目、其功率为 2500-3000W、Ubatnom=48VDC。 UAC=230V。 我们真的很喜欢单级拓扑的概念。

1.在您看来,当交流侧只有半桥时,这种单相和单级拓扑可实现的实际最大建议功率输出是多少?

2.为了获得更高的性能和更高的效率、是否可以在交流侧使用全桥拓扑? 例如、您在 PMP41131 设计中使用的串联谐振双有源电桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    TIDA-010954 是一种无散热器的设计、因此我受到热性能的限制。 如果您的目标是 2.5kW 至 3kW、确实需要使用散热器。 我认为、如果只添加合适的散热器、1.2kW 是可能的。
    如果您需要增加功率 — 低压侧会成为瓶颈,电流将非常高。 为了处理这些电流、我建议使用 4x LMG3100R017 而不是 2xLMG2100 在低压侧设计并在顶部添加散热器。
    在交流侧使用全桥接方案将会有所帮助。 作为起点 — 您只需从现有设计复制对角线栅极信号。 比您可以在次级侧添加扩展相移更大、从而实现更出色的控制。

    谨致问候、Seva。