This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:模拟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25184-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533540/lm25184-simulation

零件号:LM25184

工具/软件:

在尝试对器件进行仿真时、系统会要求购买“PSpice Plus“。

“PSpice for TI“和“PSpice Plus for TI“之间有何区别?  

“PSpice Plus“有哪些限制?

您能否提供 LM25184 的标准非加密 PSPICE 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valery:

    如果公司与 TI 签订了 NDA、我可以提供 LM25184-Q1 的非加密模型。 如果是这种情况,请告诉我,我会给你一个私人消息与模型.

    关于 PSpice Plus、我来将此问题重定向到可为您提供帮助的团队。

    谢谢你