This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:此 MCU MSPM0G3519SPMR 的最佳替代方案是什么

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533573/tida-010247-what-is-the-best-alternative-for-this-mcu-mspm0g3519spmr

器件型号:TIDA-010247
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具/软件:

你好,我联系了 PCB 制造商,他们都抱怨 MCU 缺货,我现在正在寻找替代选项. 我看到了我应该为电路板 TIDA-010247  XMSPM0G3519SPZR  、MSPM0G3519SPZR XMSPM0G3519SPNR 作为 MSPM0G3519SPMR 的替代产品选择多个芯片、因为它现在甚至没有现货、我如何从它们处获取免费样片以进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您联系我们!

    我在 TI.com 上看到 G3519SPMR 有 500 库存。 但我发现它们在第三方平台缺货。  

    如果您的 PCB 制造商无法在 TI.com 上订购产品、或者交货周期非常长、 您可以联系您所在地区的 TI 销售部门/FAE、或联系 Arrow 销售部门/ FAE 以获取免费样片。

    或者、如果您可以接受 128KB 存储器和 1 个 CAN-FD、您可以选择 MSPM0G3507 作为替代产品。 此器件在 第三方平台具有库存、与 G3519 引脚对引脚兼容。

    BRS

    KIAN