This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010083:变压器支持需求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534542/tida-010083-transformer-support-need

器件型号:TIDA-010083
主题中讨论的其他器件:TPS23758、TPS23755

工具/软件:

尊敬的专家:

这是 Uni-Trend FAE Ryker、最近 Uni-Trend 将在最新的热像仪项目中评估 TPS23758。 他们需要 TI 帮助设计合适的变压器规格、以一致地使用 TPS23758、然后他们可以联系 LinkCom 进行生产。 背景和支持需求如下:

  • 背景: Uni-Trend 以前使用 TPS23758 开发了几种型号:UTi591A、UTi594A 等 他们当前遇到以下问题:
    • Uni-Trend 产品配备了用于 12V/1A 的适配器。 在 UTi591A 型号上、TPS23758 具有稳定特性。 在 UTi594A 模型上、少量样本偶尔会经历对 TPS23758 输出 5V 电源断电的情况。
    • UTi591A 和 UTi594A 之间的主要区别在于功耗。 UTi591A 的功耗低于 4.5W、UTi594A 的功耗低于 5.5W。  R&D 尝试使用 24V 适配器供电可以解决该问题。
    • 之前咨询过 E2E 后、回复为:
      所施加的变压器适用于 36V 至 57V 的输入电压。 当以 12 伏和 6:1 的比率使用时、您需要 74%的占空比。 TPS23755 的最大占空比范围为 75%- 80%。 如果考虑到变压器的潜在误差、则反转模式可能无法提供足够的占空比、尤其是在重占空比峰值电流模式下。 考虑到终端客户的实际应用环境、12V 适配器的输出线路可能会很长。 在这种情况下、器件侧的电压输入实际上可能约为 11V。
  • 支持需求:  
    • 为了完全解决这个问题、我们希望让 TI 专家帮助根据 LDT1018-50(TI 定制变压器)的架构重新定义变压器匝数比和其他参数、使变压器能够满足 8(甚至更低)–57V 的输入电压要求。 如果难以设计此参数、可以适当地降低输出功率(例如降至 10W)、以确保我们的产品适应客户的 12V 适配器、能够稳定运行。 TI 设计变压器后、Uni-Trend 将找到 LinkCom 来制造和验证变压器。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、趋势通联需要新变压器可以与  LDT1018-50 引脚对引脚兼容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    请为电源解决方案提交 PDS 请求。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    我已提出 PDS 请求 PDS-6929。 请帮助确认。 谢谢。

    此致、

    Ryker