This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:并联 4 个开关降压/升压转换器、用于在 18-26V 范围内为 0-28.2V @ 80A 超级电容器充电

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51770, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1535507/lm5177-parallel-connection-of-4-switch-buck-boost-converters-for-supercap-charging-0-28-2v-80a-from-18-26v

器件型号:LM5177

工具/软件:

我期待设计一款 80A 超级电容器充电器、该充电器可在 10 分钟内通过 18V 至 26V 电源电压从 0V 电压到 28.2V 电压为 1360F 充电。

我看过 多个 LM5177 与相移时钟源并联运行的应用手册。

除了尺寸/成本之外、并联转换器的数量是否存在限制或权衡? 同步并联转换器的数量是否存在实际限制?

例如、如果使用 2 个 40A 转换器、4 个 20A 转换器或 8 个 10A 转换器、我会更好吗?

LM5177、LM51770 器件是否是合适的器件、或者是否有更适合该应用的器件?

我是否确定了错误的拓扑 — 是否有更合适的拓扑?

汽车等级是一个优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可以使用 LM51770 来实现该目的(注意:建议使用较新版本 LM51770、而不是 LM5177)。

    对于可用于此处的并行运行的器件数量没有严格限制。 所需的相位数需要通过功率级的设计以及可以处理的损耗来决定。

    注意:对于您的参数、也可以使用 LM51772 — 这将提供两相的选项,而无需外部时钟发生器,因为它可以为第二相(器件)提供 180 度相移时钟。

    所有这些器件(LM51770 和 LM51772 将或将作为汽车版本提供)

    此致、

     Stefan