This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210:直流链路电容器计算

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1535620/tida-010210-tida-010210-dc-link-capacitor-calculation

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我曾查看 TIDA-010210  11kW 双向三相 ANPC 参考设计。 我发现 TI 使用总计 1200uF (8*150uF) 的直流链路电容器。  

1. TI 是如何实现这个价值的? 这背后的方程式是什么?

2. 我没有看到与 150uF 电容器并联的薄膜电容器。  有多大的纹波电流流过此电容?  TI 使用的公式是什么?

此致

Aneesh