This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:查找 BLDC 参考设计 TIDA-01507 中所示的评估板

Guru**** 2402845 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01527, DRV8305-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527401/tida-01527-looking-for-eval-board-shown-in-bldc-reference-design-tida-01507

器件型号:TIDA-01527
Thread 中讨论的其他器件: DRV8305-Q1TPS65381A-Q1

工具/软件:

大家好、我正在寻找已停产的参考设计: TIDA-01507

https://www.electronicsdatasheets.com/manufacturers/texas-instruments/reference-designs/TIDA-01507

请为我提供应用手册和设计文件。 谢谢!

Giang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giang、

    感谢您的提问。 TIDA-01507 是一种旧设计、现在已被 TIDA-01527 取代。 在以下位置: https://www.ti.com/tool/TIDA-01527 、您可以找到设计文件以及设计指南。

    此致、
    Ivana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivana、

    我已经看到了 TIDA-01527 的设计、但该设计仅具有 MCU 器件以及 励磁放大器和旋转变压器传感器的模拟前端。

    同时、 TIDA-01507 具有 PMIC TPS65381A-Q1、而栅极驱动器 DRV8305-Q1 与 MCU 连接、这是我要寻找的器件。 您能帮助我寻找旧设计吗?

    谢谢您、

    Giang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivana、

    您能帮我解决这个申请吗?

    此致、

    Giang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giang、

    我刚刚听到另一位同事已经帮助您处理此案例。 我正在结束主题。

    此致、
    Lars