This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403DDBR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521124/ucc256403-ucc256403ddbr

器件型号:UCC256403

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已上传 充电器规格表 以及中 TI 设计输入和计算表 根据我们的充电器要求准备。

我们恳请您查看共享文档、并提供反馈或建议、以帮助验证我们的设计。
此外、我们对有一些疑问 控制器 IC (UCC256403DDBR) 设计 我们很快就会分享。

感谢您的支持。

感谢您访问 support.e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator_5F00_72V_5F00_1.2KW.xlsxe2e.ti.com/.../Specifications_5F00_1.2KW_5F00_72V.xlsx