This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:PSpice for TI - TPS51396A 6.455ms 时的仿真收敛误差 (ORPSIM-15138)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534381/tps51396a-pspice-for-ti---tps51396a-simulation-convergence-error-at-6-455ms-orpsim-15138

器件型号:TPS51396A

工具/软件:

您好:

我在使用 PSpice for TI 对 TPS51396A 进行仿真时遇到持续的收敛错误。 仿真正常运行一段时间、但在 T = 6.455ms 时始终失败 、并出现错误错误 (ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题

错误日志指向内部器件  X_U1.D_U7_D71  无法收敛。

我已经尝试了所有标准收敛故障排除步骤、包括:

  • 通过 VPWL 源 (0V 至 7V、过 1ms 至 5ms) 使用软启动。

  • 设置  Steady_State = 0

  • 选中  Skip 初始瞬态偏置点计算 (SKIPBP)  选项。

  • 放宽仿真容差 (RELTOL = 0.01)。

  • 将积分 方法更 改为 档位

  • 删除最大步长限制。

尽管做出了所有这些努力、但仿真在完全相同的点上仍然失败。 这让我认为 PSpice 模型本身可能存在问题。

您能否调查此问题? TPS51396A 是否有更新或更强大的模型? 如有任何建议、将不胜感激。

谢谢你。

这是我的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whlee、

    请分享您的 PSPIC 文件让我在我的笔记本电脑上模拟,

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 谢谢。