This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20323:LM20323 的 Tina 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20323, LM20333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533920/lm20323-tina-model-for-the-lm20323

器件型号:LM20323
主题 LM20333 中讨论的其他器件

工具/软件:

是否有 LM20323 的 TINA 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 LM20323 的模型、但您可以使用 LM20333 的模型代替它。 它们的主要区别是 LM20333 具有频率同步功能、但在大多数用途下、它们的行为应该是类似的。

    您可以在 LM20333 的产品页面上找到这些产品: https://www.ti.com/product/LM20333

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan,

    非常感谢!  能够为 TINA 提供该工具是很好的。 TINA 速度快,用户友好型 — 这就是为什么它是我最喜欢的仿真软件。

    您好、

    Stephen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很高兴听到这个消息!

    您可以通过单击“已解决“按钮关闭该线程。 如果您遇到任何问题、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan