This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:绝缘电阻传递函数说明

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, REF2033, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1532907/tida-010232-clarification-of-transfer-function-for-insulation-resistance

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件:TLV6001REF2033AMC3330

工具/软件:

好吧,这是漫长的一天,所以我道歉,如果我问愚蠢的问题,但...

在直流系统上实施绝缘监测的“电桥方法“后、任何人都可以阐明线路电阻与 AMC3300 输入之间的传递函数是什么?  

具体地说,第 5 页做了一个出色的工作证明一个公式的基本原则,但无论我读了多少次,并玩了数字,我失去了我的计算的信心 — 这是一个我不能负担得起的领域 !!!  具体来说是围绕 VDC/Vinp/Vinp/VinN/VinN Vn 这两个术语随意出现和消失。  

1.对于给定的输入电压范围、如何正确调整 Rst/RinAMC 电阻器组的大小?  

2.如何计算将 AMC 输入电压与特定线路绝缘电阻相关联的传递函数?  (或者整个链条,但我得到了它的其余...)  

作为参考、我使用相同的 AMC3300/REF2033/TLV6001 链

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、

    感谢您的联系。
    1.对于 Rst 和 RinAMC 之间的比率,我们刚刚使用了最坏的情况。 根据 图 1-5 和图 1-6 中所示的等效电路、如果 RisoP 或 RisoN 为 0、则施加到 Rst + RinAMC 分压器的最大电压为全总线电压。 因此、我们在设计分压器分压比时、将最大总线电压分压为 AMC3330 的最大输入电压、并留有一定的裕度。
    对于 400V 示例、我们使用 Rst = 68.1k 且 RinAMC = 120 欧姆、从而得到 400V * 120/(68100+120)= 0.7V。
    现在、应在与所测量隔离电阻关键值相同的范围内选择 Rst 的绝对值。 这可提供出色的精度。 在 400V 情况下、关键值为 100 Ω/V = 40k Ω(故障)和 500 Ω/V = 200k Ω(警告)。 我们在这些值之间选择了 68.1k Ω 的 rst。

    2.方程 (1) 至 (12) 说明如何测量 VP 和 VN。 如果正极开关 SP 闭合、我们测量 VP;如果负极开关闭合、我们测量 VN。
    现在、我们可以使用公式 (4) 和 (11) 求解 RisoP 和 RisoN。 (2 个方程 2 个未知数)。 (13) 和 (14) 显示了 RisoP 和 RisoN 得到的公式。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Andreas
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这提供了帮助。  

    关于 400V 示例、该电路是否实际上可以通过电流电阻器设置生成 IEC 故障指示灯?

    运行计算、如果 Iiso = Vp/Riso_p = 400/68100 = 5.9mA、这不等于 ISO 规定的 10mA 故障情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否。此设置不会产生故障。 我们会特意保持低于 10mA 阈值。
    我们正在计算不会 导致故障的绝缘电阻。

    此致、

    Andreas