This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:B180974 B180975 B180986

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527263/tida-010938-b180974-b180975-b180986

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

您好、

我将介绍 TIDA-01938 以及的原型设计  

我找不到从该参考设计 BOM 中订购以下 Bourns 器件型号的某些器件:
B180974 (双升压电感器)
B 180975 (双向直流/直流电感器 186.7µH±10%)
B 180986 (电感器 22μH<xmt-block1> 4.7mΩ</xmt-block>)</s> 4.7mΩ
请帮助我解决我的问题、
Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、  

    这些是定制电感器设计、因此可以直接与磁性元件制造商联系。  

    谢谢、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有问题获得上述部件/正确的回应从特定的供应商.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此联系人分享给那些正在寻找 Bourns 磁性元件的人。  

    Noufal S.

    FAE 经理–印度

    Bourns 亚太公司

    noufal.sulaiman@bourns.com