This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:TIDA-010247 电流和电压最大允许限值

Guru**** 2900360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76972, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530563/tida-010247-tida-010247-maximum-allowed-limits-for-currents-and-voltage

器件型号:TIDA-010247
主题中讨论的其他器件: BQ76972MSPM0G3519

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在开发 72V (20S 锂离子)电池包的原型电池管理系统 (BMS)、最大持续电流为 45A 。我正在使用您的参考设计  TIDA-010247  这是该系统的基础。

请协助澄清以下问题:

  1. 电流和电压限制:

    • TIDA-010247 电路板设计为在短期事件(例如浪涌或短路检测)期间连续处理的最大电流是多少?

    • 此外、该电路板还声称使用高达 224A 的分流电阻器(基于其 15W 和 0.3m Ω)来测量最大电流。该电路板可以处理此电流?
    • 在电池组电压和各个元件额定值(例如分流电阻器,MOSFET 等)方面、电路板的实际电压限制是什么?

  2. 建议元件:

    • 在给定我的用例 (72V 、45A ) 的情况下、您是否会推荐使用  替代元件或其他元件  以确保安全运行(例如,FET,接触器,分流电阻器额定值)?

    • 如果将该电路板进行量产、您建议修改元件选型、功率级或热管理吗?

  3. 安全和保护注意事项:

    • 在这种情况下、TI 是否有关于使用 BQ76972 设计预充电电路、接触器驱动器或保险丝熔断的任何具体指南或参考说明?

提前感谢您的支持和出色的文档。 我期待您提供有关如何安全有效地调整 TIDA-010247 电路板来满足此应用的建议以及您的技术支持。此外、我也在寻找 BMS 资源。如果您有任何 在线培训计划、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我当时检查了 PCB 制造商的 MSPM0G3519 MCU 是否存在短缺、好像您写的是缺货、我是否可以知道何时可以订购??
    期待回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    感谢您联系我们! 请参阅以下我的评论:

    [报价 userid=“659490" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530563/tida-010247-tida-010247-maximum-allowed-limits-for-currents-and-voltage

    电流和电压限制:

    • TIDA-010247 电路板设计为在短期事件(例如浪涌或短路检测)期间连续处理的最大电流是多少?

    • 此外、该电路板还声称使用高达 224A 的分流电阻器(基于其 15W 和 0.3m Ω)来测量最大电流。该电路板可以处理此电流?
    • 在电池组电压和各个元件额定值(例如分流电阻器,MOSFET 等)方面、电路板的实际电压限制是什么?

    [/报价]
    • 100A 持续放电电流。 SCD 电流可大于 1000A。 我测试了 2500A SCD 最大电流。
    • 我们没有要求 224A。 我们建议根据分流电阻器上因热性能而产生的 3W 损耗、最大电流为 100A
    • 应该是 BQ76972 的最大电压限制。 此设计可轻松支持 72V。
    [报价 userid=“659490" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530563/tida-010247-tida-010247-maximum-allowed-limits-for-currents-and-voltage

    建议元件:

    • 在给定我的用例 (72V 、45A ) 的情况下、您是否会推荐使用  替代元件或其他元件  以确保安全运行(例如,FET,接触器,分流电阻器额定值)?

    • 如果将该电路板进行量产、您建议修改元件选型、功率级或热管理吗?

    [/报价]
    • 我使用的元件可以满足您的要求。 您是否希望降低成本而进行某些降级?
    • 我建议您提高热性能。 尤其是对于 MOSFET。
    [报价 userid=“659490" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530563/tida-010247-tida-010247-maximum-allowed-limits-for-currents-and-voltage

    安全和保护注意事项:

    • 在这种情况下、TI 是否有关于使用 BQ76972 设计预充电电路、接触器驱动器或保险丝熔断的任何具体指南或参考说明?

    [/报价]
    您好、我当时检查 PCB 制造商 MSPM0G3519 MCU 是否存在短缺、好像您写过缺货。我是否可以知道它何时可供订购??

    您是否与您所在地区的 FAE 或 Sales 有直接联系? 您可以在 TI.com 上购买、也可以申请 FAE/销售团队的样片。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我看到了多个芯片    、我应该为 TIDA-010247 XMSPM0G3519SPZR、MSPM0G3519SPZR XMSPM0G3519SPNR  作为 MSPM0G3519SPMR 的替代方案选择什么芯片、因为它现在甚至没有库存、如何为我们的原型设计从它们中获取免费样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我看到这个问题的另一个新主题。 关闭这个。 如果您有其他问题、请随时重新打开它。

    BRS

    KIAN