This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:ucc28710 仿真问题

Guru**** 2928300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1531300/ucc28710-ucc28710-simulation-issue

部件号:UCC28710

工具/软件:

亲爱的

我遇到了 使用 PSpice 进行 ucc28710 的交流扫描的问题。

1. 从 TI 网站下载 ucc28710 PSpice 模型文件、然后即可成功运行瞬态仿真。

2.似乎无法进行交流扫描。 结果将专用于不正确的仿真曲线。 请参阅随附的图片。

我的问题如下:

1) ucc28710 型号是否支持 AC 扫描功能?

2) 如果你有更多的 ucc28710 的交流扫描应用手册或相关知识,请与 我分享,谢谢。

拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在努力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会在 3 天内回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能提到您尝试运行交流扫描的参数吗?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参数 设置 如下所示:

    拜伦