This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:低温下的高漂移 Vout 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1536392/tida-01505-issue-of-high-drift-vout-under-low-temp

器件型号:TIDA-01505

工具/软件:

您好的团队、

我的客户遵循 TIDA-01505 的设计。 但在低温下、VOUT 仍处于高至 13.5V 范围内、但在室温和高温下仍正常运行。

以下是问题结论。

e2e.ti.com/.../UCC28C43-issue.pptx

支持需求:

1.您对下一次调试是否有找到根本原因的建议?

2.您能否为该 EERD 向我的客户支持一块电路板、以便在低温下测试 VOUT?

BR、

贾斯珀