This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PGND_PFC 是否连接到 AGND?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1535195/pmp20873-is-pgnd_pfc-connected-to-agnd-or-not

部件号:PMP20873

工具/软件:

大家好:

我想知道 PGND_PFC 是否连接到 AGND。

如果已连接、电感器是否会靠近地线、从而造成接地污染并间接导致控制系统反馈不准确?

如果未连接、如何确定 AGND 电平?

此致、

蔡怡轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    是的、PGND_PFC 通过网带(一个 Cupper)连接到 AGND。 我没有找到您在设计中展示的 PCB 布局图、您能告诉我它的来源吗? 在 PMP20873 中、我们没有看到 电感器引起的任何接地污染或不准确的反馈问题、您可以在测试报告中看到 PFC 输入电流波形非常干净。

    此致、

    Bosheng