This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:MSP430F5132

Guru**** 2925330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1536715/tida-00121-msp430f5132

器件型号:TIDA-00121

工具/软件:

我提到过 TIDA 0121 、我想配置黄昏到黎明操作、以便系统根据环境光强度在黄昏和黎明自动切换负载、从而确保实现最佳的能效。 建议的操作顺序如下:

  • 前 4 小时:  全亮度 (100%)。
  • 中间 4 小时:  亮度降低 (50%)。
  • 最近 4 小时:  全亮度 (100%)。

请建议如何继续进行此配置。   请提供帮助